This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:更换 F81251

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN844-Q1, TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642808/sn65hvd230-replace-f81251

部件号: SN65HVD230
主题中讨论的其他器件: TCAN1044A-Q1、TCAN844-Q1

你(们)好

您能帮助提供有关可以完全替代 F81251 的产品的建议吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我找不到数据表。 但是、它似乎是一个 3.3V CAN 收发器。 因此、我们任何较新的 3.3V 电压都应该足够了。

    请参阅 此处 (按从最新到最旧的顺序排列)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael。

    请参阅以下规格。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../F81251S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    感谢所提供的数据表。 这实际上似乎适用于 5V CAN 器件、建议使用 TCAN1044A-Q1 或成本优化型 TCAN844-Q1 版本。 请注意、这些新器件经过优化、不再需要分离引脚、并且分离引脚的 NC 替代方案应该足够了、谢谢。  

    此致、

    Michael。