This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:有关从 DP (4K) 到 eDP (7860) 升级解决方案的咨询

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642912/sn65dsi86-inquiry-regarding-upscaling-solution-from-dp-4k-to-edp-7860

器件型号: SN65DSI86

您好:

我的客户正在寻找一款能够支持 DP (4K) 到 eDP (7860) 升级转换的产品。

请推荐任何支持客户所需功能的 TI 产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    感谢您联系我们。 在 FPD-Link 和视频接口 IC 产品系列中、我们的产品无法执行升压。 我建议联系 Jacinto 和 Sitara 团队以帮助升级。

    此致、

    插孔