This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:Strap 配置引脚

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641037/dp83869hm-strap-pin

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

您好、

我在新设计中使用的是以太网 PHY DP83869HM。

我根据 PHY 数据表中的表 7-12“功能模式配置 (strap) 表“通过引脚 OPMODE[2、1、0]= 100 配置 PHY 转介质转换器模式 (1000Base-T 转 1000Base-X)。

它可以正常工作、但当远程主机(通过 RJ45 连接到该 PHY)上电并重新启动时、我遇到一些链路问题。

表 7-19 “1000M 介质配置 (strap) 表“中、我看到引脚 LED_0 用作“光纤自动协商“或“光纤强制模式“的星型引脚。

由于 PHY 配置为“1000Base-T转 1000Base-X“、因此意味着 PHY 的一侧始终连接铜缆、一侧连接光纤。

您能否解释一下此 strap 配置引脚的含义、以及何时正确使用 “光纤自动协商“ 或“光纤强制模式“

此致、

Moshe

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moshe:

    本文中的光纤自动协商是指 PHY 是否通过广播 1000Mbps 并在发送数据之前经历协商过程来在光纤线路上执行自动协商。 在光纤强制模式下、PHY 将跳过自动协商过程、并在建立链路后开始发送数据。 无论是否设置此配置 (strap)、DP83869 将仅以设定的速度(在本例中为 1000Mbps)建立链路。 如果连接的链路伙伴需要自动协商、则可以将此保留为 ON。

    您看到了哪种链路问题? 远程主机上电时链路是否断开?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    是的、我看到的问题是、当远程主机 启动后重新启动时、链路断开。

    只有在 LED_0 自举设置为 “光纤强制模式“时、我才成功解决了这个问题。

    我想我会像这样离开它。

    此致、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    此致、

    Shane