This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:无线电抗扰度故障

Guru**** 2918050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642565/sn65dsi83-q1-failure-in-radio-immunity

器件型号: SN65DSI83-Q1

尊敬的团队:

目前、我在室内进行 RI(辐射抗扰度)测试。 在 260MHz、我们观察到显示器缓慢闪烁、这在 270MHz 下恢复。 但是、在 280MHz 上、显示屏完全关闭、不会自行恢复—背光灯持续亮起、显示屏仅在执行下电上电后才会恢复。

 

image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试标准是 ISO 11452-2

    场强 — 100V/m
    停留时间 — 2s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    您能给我们详细介绍一下这个测试设置吗? 是否有办法隔离该问题是由此 DSI83 桥接器件引起的、还是该问题是否也与 REFCLK 或 SoC 源有关?  

    当问题发生时、您是否还能获得寄存器转储并检查 0xE5 寄存器是否显示有关该问题的错误。

    此致、
    Ikram