This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211RPTREVM:TUSB211A 参考设计

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB211, TUSB211RPTREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642785/tusb211rptrevm-tusb211a-ref-design

器件型号: TUSB211RPTREVM
Thread 中讨论的其他器件: TUSB211A、 TUSB211、

尊敬的支持团队:

我计划将 TUSB211A 用作 USB 2.0 转接驱动器解决方案。 但是、我注意到当前 EVM 仅适用于 TUSB211。 能否请您确认我是否可以将 TUSB211 EVM 用作 TUSB211A 的参考设计?

此外、我无法在网站上找到 TUSB211 EVM 的设计文件。 您是否可以提供这些文档供我参考?



image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计文件现可供下载。 但是、我仍需要确认 TUSB211 和 TUSB211A 之间的设计差异。 此外、如果我的设计中未使用 CD 和 ENA_HS 引脚、是否可以将其保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB211 和 TUSB211A 是 P2P 兼容的;它们的封装尺寸相同。 您可以将 TUSB211EVM 用作 TUSB211A 的参考设计。

    如果不使用、可以将 CD 和 ENA_HS 保持悬空。 但是、如果需要、我建议在这些引脚上设置一个测试点来帮助进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TUSB211RPTREVM 使用 TUSB211A 而不是 TUSB211。 您可以使用该 EVM 来测试 TUSB211A。 您可以在 TUSB211RPTREVM 网页 ( www.ti.com/.../TUSB211RPTREVM) 上找到设计文件

    如果未使用 CD 和 ENA_HS、它们可以保持悬空或连接到测试点、以在测试中出现任何问题时调试转接驱动器。

    谢谢、

    Ryan