This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:原理图审阅 — TCAN1044AV-Q1

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642923/tcan1044a-q1-schematic-review---tcan1044av-q1

器件型号: TCAN1044A-Q1

尊敬的 TI 团队:
请查找 CAN FD - TCAN1044AVDRBRQ1 的原理图 e2e.ti.com/.../CDC_5F00_CAN_5F00_FD_5F00_TCAN1044A_2D00_Q1.pdf 进行审核、并希望在此提供宝贵的反馈。

项目详细信息:

  • 细分市场:乘用车
  • 应用:cockpit 域控制器
  • CAN 速度:5Mbps (CAN FD)
  • MCU I/O 电压 (VIO):1.8V



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirthathaarani:

    整体看起来不错。 将进一步建议将 ESD 二极管放置在总线电容器后尽可能靠近连接器的位置、类似于数据表的图 9-5、谢谢。  

    此致、

    Michael。