This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:可连接到 LVDS

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408, DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640886/sn65lvcp408-can-be-connected-to-lvds

器件型号: SN65LVCP408
主题 DS25CP102 中讨论的其他部件

您好、专家。

 SN65LVCP408 的输出是否可以直接连接到 LVDS 输入? 如何将 LVDS 输出连接到 SN65LVCP408 的输入?

此致

Powell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Powell:

    您应该能够为 SN65LVCP408 提供 LVDS 输入、因为其输入阈值为+/–50mV、LVDS 通常在 100 Ω 负载上摆动+/–350mV。 如果您使用内部 VBB 偏置、我建议使用交流耦合。 但是、如果您想要将 SN65LVCP408 的 VML 输出连接到 LVDS 接收器、则需要检查接收器数据表、以确保不违反其最大电压限制、因为 VML 输出的电压高于 LVDS。 由于涉及 LVDS 输入和输出、因此最好使用 DS25CP102 等专用 LVDS 开关来避免这些问题。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢、我理解。