This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41BA3B-TSB41BA3B EP:TSB41BA3B–总线复位导致远程端口断开

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639281/tsb41ba3b-ep-tsb41ba3b-bus-reset-causes-disconnect-of-remote-ports

部件号: TSB41BA3B-TSB41BAB EP

TSB41BA3B–总线复位导致远程端口断开

触发条件:

1) 具有 3 个或更多节点的菊花链拓扑(存在环路)  

2) 在 Beta (1394b) 模式下运行 (S200B、S400B)

3)  链中叶节点突然断电

结果:

总线复位可能导致 PHY 断开一个或多个远程端口。 在 PHY 复位之前、此断开会永久保持。 将总线分成隔离的段、断开连接是永久的、直到 PHY 复位。

造成上述现象的原因是什么、如何避免这些现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD、

    很抱歉耽误您的时间、我正在与我们的团队合作来帮助调试此问题。 您能分享一个原理图吗?

    此致、

    Eric Hackett