This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41BA3B-FTP EP:TSB41BA3BTPFPEP 与 TSB41BA3FTPFPEP

Guru**** 2994890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636550/tsb41ba3b-ep-tsb41ba3btpfpep-vs-tsb41ba3ftpfpep

部件号: TSB41BA3B-TSB41BAB EP

您好、与定制人员合作、针对较新的设计将 TSB41BA3BTPFPEP 更改为 TSB41BA3FTPFPEP。  “B“版本 在其生产程序中、这将是第一个使用“F“版本的项目。  这些软件似乎与“F“版本完全兼容、因此无需对软件进行任何更改即可交换到“F“版本。  我从数据表的第 13.2.3 节可以看出、该节列出了这些更新后的功能、这些功能似乎都由 PHY 处理并且向后兼容。  您能否确认应该正确、并且进行此更新没有其他潜在问题?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kannan、

    您是正确的、虽然已将功能添加到 F 版本中、但其设计为向后兼容对其他功能的访问。

    如有任何问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett