This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:有关 SERIRQ 信号时序要求的问题。

Guru**** 2917190 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635222/xio2001-question-about-serirq-signal-timing-requirement

部件号: XIO2001

大家好:

我的一位客户正在考虑将 XIO2001 用于他们的下一个产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
他们想要获取有关 SERIRQ 信号时序要求的信息
例如设置/保持、最大/最小脉冲宽度等

您有任何关于这些内容的文档吗?

谢谢您的增益、谨致问候、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在内部进行研究、并很快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我将等待你的下一个答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    您能给我提供您的最新信息吗?

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 SERIRQ 与 PCI 总线时钟同步、因此它遵循表 6-11 中数据表规格列出的 PCI 共享信号时序图。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    非常感谢您的回复、很抱歉我的回复太晚了。

    我能否再问两个问题、如下所示?
    问题 1:
    这些交流特性仅是信号和 PCI 时钟之间的时序特性。
    SERIRQ 是否仅由 PCI 时钟更改?
    除了这些时序特性外、SERIRQ 是否有任何其他时序特性?

    问题 2:
    每个 IRQ 编号和串行信号之间的相对关系是否符合 PCI 总线标准?
    换言之、与每个 IRQ 编号对应的串行信号是否符合 PCI 总线标准?  

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    客户正在等待、您能给我答复吗?

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我知道你很忙。
    但客户需要尽快回复。
    请你给我答复。

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    请你给我答复。

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当我离开办公室的时候,我对长时间的拖延感到抱歉。  

    Q1: 如果我正确理解问题 — 是的 , SERIRQ 始终与 PCI 总线时钟同步。 除了数据表中列出的时序规格外、没有任何其他时序规格。 器件勘误表中列出了该值的一些异常值。

    问题 2: 是的、这应该遵循标准的串行 IRQ 协议。  

    此致、

    GREG