This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:请提供以下技术参数

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642533/tca4311a-please-provide-the-following-techinical-parameters

器件型号: TCA4311A
主题中讨论的其他器件: TCA9511A、

TCA4311ADR
SDA 和 SCL 信号的下降时间
SDA 和 SCL 信号的上升时间
数据保持时间
数据建立时间
最高结温

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surbutdi:

    我建议使用 TCA9511A、因为 TCA4311A 有一个主要勘误表、即“缺少 AC“。  

    TCA9511A 是引脚对引脚兼容的、可直接插入 TCA4311A。  

    TCA9511A 是缓冲器、不是 I2C 目标器件。 时序要求必须由系统级设计满足、该设计是总线电容和上拉电阻器选择的一个因素。  

    TCA9511A 不需要数据保持和数据建立时间、因为该器件是缓冲器而非目标器件。  

    TCA9511A 的最大结温为 TJ、(max)= 130°C

    此致、

    Tyler