This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS302:设计查询

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642502/esds302-design-inquiry

部件号: ESDS302

尊敬的团队:

对于 ESD 二极管 ESDS302DBVR 、我可以连接任何 I/O 引脚上的 USB 2.0 信号 P 和 N、也可以建议将 P 和 N 信号连接到特定的 I/O 引脚。

请确认以上内容。

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    是的、您可以将 ESDS302DBVR 的任何 IO 连接到 USB 线路。  

    此致、

    McKenzie