This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D /TMDSCNCD28388D controlCARD:具有板载 PHY 的 RMII、需要连接哪些内部 controlCARD 信号?

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642409/tms320f28388d-tms320f28388d-tmdscncd28388d-controlcard-rmii-with-onboard-phy-which-internal-controlcard-signals-need-to-be-wired

器件型号: TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D

尊敬的 TI 团队:

我正在  使用 TMDSCNCD28388D controlCARD/ 评估套件来处理 TMS320F28388D。

我可以在 MII 中运行以太网、但当我切换到 RMII 时 、CM 代码在 PHY 链路检测开始之前挂起在 Ethernet_resetModule ()/ Ethernet_initInterface () 内。 这使我怀疑  controlCARD 设置中的 RMII 50MHz 参考时钟路径未完成。

到目前为止、我的理解是:

- GPIO73 F28388D 上的固定 ENET_RMII_CLK 引脚
-在 controlCARD 上, MDIO/MDC 和以太网信号 已在内部连接到板载 DP83822 Phy , 因此,我不尝试连接第二个外部 Phy
-我只想 RMII 中使用板载 PHY

我需要澄清的是:

TMDSCNCD28388D controlCARD 是否  直接通过板载 DP83822 PHY 支持 RMII?
2.如果是、  controlCARD 上需要进行哪些具体的硬件修改/接线?
3、具体来说、哪个信号必须连接到 GPIO73/ENET_RMII_CLK
4.由于 PHY 已经板载、我是否需要接线:
  -一个 controlCARD GPIO 到
  - 同一个控制卡上的另一个引脚/信号
  来完成 RMII 时钟路径?
5.如果需要导线、controlCARD 上确切的两个端点是什么?
  示例:  
  - GPIO73/ENET_RMII_CLK <-> DP83822 controlCARD 上的 GPIO 映射到此时钟引脚
6.板载 PHY 是否应配置为:
  - 使用 Ethernet_SS_CLK_SRC_EXTERNAL或,带有 CM 的 RMII 时钟主器件
  - 使用 Ethernet_SS_CLK_SRC_INTERNAL 的 RMII 时钟从器件?

CM 侧的当前软件设置:
- phyMode = RMII
- clockSel =外部
-如果选择了 RMII、则在接口/模块复位期间以太网挂起

主要问题是:

在已组装板载 PHY 的 F28388D controlCARD 上、需要确切的 controlCARD 到 controlCARD 接线(如果有)才能使 RMII 正常工作?

谢谢。