This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DSI 转 CSI-2、使用 DS90UB941AS-Q1 + DS90UB940N-Q1

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH948-Q1, DS90UB940N-Q1, DS90UB940-Q1, DS90UH940-Q1, DS90UH940N-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642429/ds90ub941as-q1-dsi-to-csi-2-using-ds90ub941as-q1-ds90ub940n-q1

器件型号: DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他部分: DS90UH940-Q1 、DS90UH948-Q1、 DS90UH940N-Q1、DS90UB940N-Q1 、DS90UB940-Q1

  1. 941AS + 940N 配对是否是支持交叉协议转换(DSI 输入、CSI-2 输出)的配置? 941AS 数据表在其兼容的解串器表中列出了 940N、但我想确认、这可以作为干净的 DSI 至 CSI-2 端转换路径、无需中间处理或外部桥接器。
  2. 如果我有一个 DSI 源发出两个具有不同像素格式的虚拟通道(例如,一个 VC 作为 YUV420 的 DT 0x3D、另一个作为 YUV422 的 DT 0x2C)、941AS+940N 链是否保留每 VC 数据类型标记、或者它是否会强制所有内容采用单一格式?
  3. 在双通道 FPD-Link III 模式下、941AS 是否在两个通道上均匀拆分像素流、从而有效地将每通道信号传输速率减半? 我的应用对每个导体上的最大频率很敏感(通过带宽有限的滑动传输)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch:

    1. 是的 941AS 采用 DSI 并输出 FPD-LinkIII、940 采用 FPD-LinkIII 并输出 CSI-2
    2. 支持虚拟通道 — 数据表 8.4.6.4.2.2 非对称分离与 DSI VC ID 中提供了详细信息
    3. 941AS 支持 独立 2:2 模式、该模式在每个端口上驱动 2 个独立显示以及双 FPD 模式、在该模式下、FPD-Link III TX 拆分单个视频流并在两个下游链路上发送交替像素。 如果启用了 HDCP、则会为在两个链路上发送的视频创建一个 HDCP 连接。 接收器必须是能够接收双流视频的 DS90UH948-Q1 或 DS90UH940-Q1 或 DS90UH940N-Q1(最高 170MHz 像素时钟)。 双链路模式能够支持高达 210MHz 的像素时钟频率、每个 FPD-Link III TX 端口都以该频率的二分之一运行。 辅助 FPD-Link III 可用于高速控制。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    感谢您的详细答复。

    为了澄清问题 3:您规定接收器必须是 DS90UH948-Q1、DS90UH940-Q1 或 DS90UH940N-Q1(所有 HDCP 型号)。 这是专门针对 HDCP 的要求、还是双链路模式(和 2:2 模式)需要支持 HDCP 的接收器型号、而不管是否启用 HDCP?

    我不 需要 HDCP、我是否可以在双链路或 2:2 模式下使用非 HDCP DS90UB940-Q1 或 DS90UB940N-Q1 解串器?

    谢谢、
    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch:

    您可以使用 UB94x 器件。  如果您不需要 HDCP、那么它不必支持 HDCP。  

    - Fadi A.