This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:TLK106:在两端 BMCR=0x2100(强制 100FD,禁用)时链路无法建立;在 BMCR=0x1200 时工作

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK106, DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641783/tlk106-tlk106-link-does-not-establish-with-bmcr-0x2100-forced-100fd-an-disabled-on-both-ends-works-with-bmcr-0x1200

部件号: TLK106
《主题: DP83825I》中讨论的其他器件

  • 设置:TLK106 已连接到链路伙伴。 在禁用自动协商的情况下、两侧都被强制为 100 Mbps 全双工。
  • 问题:在 TLK106 上、BMCR=0x2100 时、链路在启动或运行时永远不会出现。 当 BMCR=0x1200(已启用)时、链路接通(但大量延迟~15 秒)。
  • 经 PHYCR 测试:
    • 0x8021(启用自动 MDIX,不强制):PHYSTS 位 14 切换、链路位保持 0
    • 0x0021(禁用自动 MDIX,不强制):无切换、链路位保持 0
    • 0x4021(禁用自动 MDIX、强制 MDI-X):无切换、链路位保持 0
  • 在强制模式下观察到的寄存器(无链路):
    • BMCR:0x2100
    • PHYCR:经测试为 0x8021/0x0021/0x4021
    • PHYSTS:0x4114/0x0804/0x4104(链路位始终为 0)
    • BMSR:0x7849(链路位 0)
    • ANLPAR:0x0000
    • 10BOSCH:0x0000
  • 出现 BMCR=0x1200 链路。

  • 问题:当两端强制 100FD 且禁用时、是否有已知的 TLK106 初始化序列要求来使 BMCR=0x2100 可靠? 是否需要软件复位、特定的 PHYCR 值或 Strap 配置依赖项?  
    其他 PHY DP83825I & RTL8211F 具有相同的配置。