This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TDP142 通道分配

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642451/tdp142-tdp142-lane-assignment

器件型号: TDP142

数据表的图 22 显示了如何通过   将 GPU DP2_P 连接到 TDP142 IN_DP2N(在 TDP142 OUT_DP2N 上输出、但连接到 DisplayPort 连接器 DP2P)来避免 DisplayPort 通道中出现过孔。 同样、GPU DP2_N 连接到 TDP142 IN_DP2P 、后者将在 TDP142 OUT_DP2P 上生成 、但连接到 DisplayPort 连接器 DP2N。  因此、只要 GPU“P“和“N“通过 TDP142 连接到 DisplayPort 连接器“P“和“N“、就不会出现问题。   

我们利用这一点、实现了相同的功能、并在 TDP142“N“信号上提供 GPU“P“信号输入/输出、然后连接到 DisplayPort 连接器“P“信号。  我在下图中绘制了我们的互联:

TPD142_QUESTION.pdf 

这是有效的互连吗?   注意 — 在本例中,DP 连接器不是标准连接器、但信道分配符合对应的绘图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要输入和输出之间的极性匹配、就可以交换 DP142 极性。 我看了一下你的图表,没有看到与极性的问题。

    只要输入和输出之间的通道顺序匹配、您还可以交换 DP142 通道顺序。 但在这种情况下、您必须禁用 AUX 监测。

    要在引脚搭接模式下禁用 AUX 监测、

    SNOOENZ 通过 1k 电阻器拉至 3.3V(高电平)

    要在 I2C 模式下禁用 AUX 监测、

    寄存器 0x13 的位 7

    谢谢

    David