This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06-Q1:需要提交 IMDS

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639329/tpd1e10b06-q1-imds-submission-required

器件型号: TPD1E10B06-Q1

尊敬的供应商:
 
请尽早将下列部件号的 IMDS 提交至 LUXSHARE ID282185。
 
器件型号  
说明  
供应商 PN
869269-0010
IC、Ethernet-Xcvr、DP83TC811R、QFN36、Auto-Q
Texas Instruments INC -- DP83TC811RWRNDRQ1
789974-0020
二极管、TVS、BIDIR、5V、LOWLEAK、SMD0402-AQ
Texas Instruments INC -- TPD1E10B06QDPYRQ1
 
谢谢你
 
此致、

Lohith

Luxshare Precision Mexico S.A. de C.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lohith、

    我们提供了用于描述器件成分的材料成分搜索工具:

    材料成分搜索| Texas Instruments

    这些报告是否符合您正在寻找的要求?

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我们需要向 LUXSHARE ID282185 提交 IMDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Lohith、

    感谢您的耐心。 关于您的请求、您需要在我们的客户服务中心网站 (https://www.ti.com/customer-support/request-form) 的“产品信息“下、然后提交“IMDS 帮助“下的表格。 表格填写完毕后、我们的代表应该能够在那里为您提供帮助。  

    如果您有任何问题或遇到困难、请告诉我!

    此致、

    Bryan Rodriguez