This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2-Q1:未使用的差分对、它是否可以悬空、或需要强制进入状态。 输出为 n't

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642196/ds90lvra2-q1-unused-differential-pair-can-it-just-float-or-need-to-force-a-state-the-output-isn-t-used-either

器件型号: DS90LVRA2-Q1

只需要一个接收器、该对可以悬空、也可以需要强制进入一种状态。 也不使用输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clifford、

    我建议对未使用的输入进行偏置、因为该接收器没有内部失效防护偏置。 输出可以保持悬空。  

    此致、

    Ethan