This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:原理图检查

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TMUXHS4512, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640513/tdp142-schematic-check

器件型号: TDP142
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4512、 TMDS181

尊敬的先生:

我们将使用 TDP142 转接驱动器进行 DP1.4 接口应用。

我们已经检查过电路、但没有发现任何问题、您能否帮助您查看并告知是否有任何问题或是否需要进行任何修改? Tks。

PAGS-2834XAF DP HDMI_1.pdf 2834 DP_HDMI.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您有没有机会用可搜索网络名称分享原理图? 这将有助于确保所有连接都正确。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    好的、明白了。

    我会先提供原始的 PDF 文件。 并尝试让客户提供完整的智能卡侧电路、TKS。

    e2e.ti.com/.../5381.PAGS_2D00_2834XAF-DP-HDMI.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关我的审查评论、请参阅原理图的附加 TDP142 部分。 我还询问了我们的多路复用器团队对 TMUXHS4512 的审查。

    e2e.ti.com/.../PAGS_2D00_2834XAF-DP-HDMI_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_04282026.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy、

    U286、TMUXHS4512 的 I/O 未进行交流耦合。
    原理图中的其他位置是否存在电容?  

    除此之外、我没有看到两个 TMUXHS4512 有任何问题。
    电源引脚有去耦电容。
    似乎设置正确。
    其他 I/O 连接良好、器件接地正确。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    关于 U286 多路复用器开关、此开关用于 TMDS181 重定时器、源信号支持直流耦合操作、是否仍需要添加电容器?

    感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy、

    “源信号支持直流耦合运行“是什么意思?  

    您是指重定时器集成了用于交流耦合的电容器吗?  
    在这种情况下、则无需添加外部电容器。

    谢谢、

    NIR