This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:SN74AXC1T45DTQR 是否可以实现 1.8 至 3.3V/6 位的音频 HDA 电平转换器?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641289/sn74axc1t45-can-sn74axc1t45dtqr-realize-audio-hda-level-shifter-1-8-to-3-3v-6-bit

器件型号: SN74AXC1T45
主题中讨论的其他器件: LSF0108SN74AVC4T245

尊敬的先生:  

客户希望使用 6 个 SN74AXC1T45DTQR 来实现 1.8 至 3.3V/6 位音频 HDA 电平转换器。

是否可行? 或者您有其他建议吗?

我曾建议低于 2、但被客户拒绝。  

  LSF0108 推挽式、在高速方面可能存在一些限制

  2. SN74AVC4T245 会出现位丢弃或同步问题  、因为它在 BCLK、SDO 中使用

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际的时序要求是什么? 最大时钟频率是多少?

    可使用具有多个通道的单个 AVC 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    AVC4T245 是如何丢弃位的? 您能向我们说明一下吗?

    我不太熟悉音频 HDA 信号、但在线查看、我看到此信号的频率范围为 6kHz 至 192kHz。 AVC4T 能够将此频率从 1.8V 转换为 3.3V

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“96787“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641289/sn74axc1t45-can-sn74axc1t45dtqr-realize-audio-hda-level-shifter-1-8-to-3-3v-6-bit/6327829

    实际的时序要求是什么? 最大时钟频率是多少?

    [/报价]

    →ó n24MHz

    [报价 userid=“409358“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641289/sn74axc1t45-can-sn74axc1t45dtqr-realize-audio-hda-level-shifter-1-8-to-3-3v-6-bit/6328399

    AVC4T245 是如何丢弃位的? 您能向我们说明一下吗?

    [/报价]

    →1。实际信号以 12MHz DDR(双倍数据速率)运行 、必须与 BCLK 对齐。

       因此、我们考虑仅使用 SN74AXC1T45DTQR。

    →2.实际接口要求: BCLK/SYNC / SDO/DSI0/SDI1/RST、需要 6 个通道。

    →3.对于 6 个通道、哪个选项在面积方面更好?

       答:[SN74AVC4T245RSVR × 1 + SN74AXC1T45DTQR× 2]

       B:[SN74AXC1T45DTQR× 6]

    →4.HDA 信号方向表

    HDA 信号方向

    BCLK

    模块

    →μ s

    编解码器

    RST

    模块

    →μ s

    编解码器

    SDO

    模块

    →μ s

    编解码器

    同步

    模块

    →μ s

    编解码器

    DSI0

    模块

    ←μ s

    编解码器

    SDI1

    模块

    ←μ s

    编解码器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、该器件可支持 1.8V 至 3.3V 的 24MHz

    为了获得理想的解决方案尺寸选项、我建议使用 6x SN74AXC1T45DTQR。 唯一的缺点是每个电源引脚 (VCCA 和 VCCB) 需要 2 个旁路电容器、这意味着您总共需要 12 倍。  

    此致、

    Josh