This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:0xFF 问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641862/ts3usbca4-0xff-issue

器件型号: TS3USBCA4

尊敬的团队:  

您能否帮助回答客户的问题?

我们目前正在使用 I2C 转储来读取 TS3USBCA410 的寄存器、但对于所有数据读取、该器件都会向 SoC 返回 0xFF。
您能否告知导致此问题的原因?“
 
下面是客户提供的供您参考的 I2C 波形。
IMG_1227.JPG

谢谢。

此致、
William Lai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    客户能否给我发送一张原理图图片、他们能否探测 VCC、OEN 和 I2C_EN?

    我需要更多信息来了解这里发生了什么。

    谢谢您、

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    e2e 论坛存在一些问题、我想通过电子邮件向您发送 VCC、OEN 和 I2C_EN 以及原理图。
    感谢您的理解。

    此致、
    William Lai