This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450V:IEC61000-4-4 时 R 引脚上出现意外的低电平输出

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640683/thvd2450v-unexpected-low-output-at-r-pin-when-iec61000-4-4

器件型号: THVD2450V

您好的团队、

客户在通信线路上进行测试 IEC61000-4-4(快速瞬变)。

客户可以看到 R 引脚从高电平切换至低电平并持续 11us、即使未进行通信也是如此。 实际上差分信号上存在噪声、但“11us 低电平输出“似乎与实际噪声脉冲宽度不匹配。

其他布局、客户在 A 和 B 短接的情况下对其进行了测试、但 R 引脚不会变为低电平。

R 引脚切换至低电平的原因是什么? R 引脚在什么时序下变为低电平输出?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    首先、在 IEC 61000-4-4 (EFT) 等 ESD 测试期间、任何收发器都无法保证通信输出。 但是、我们确实可以保证我们的收发器在数据表中列出的条件下能够承受而不会损坏。  

    其次、预计这 11us 时间会出现在输出上、并且此器件的一项功能将由 EFT 触发。 他们看到~11us 干扰的原因是该器件中内置的失效防护计时器。 请参考数据表中的时间 td (OFS) 和第 7.3.5 节。 基本上存在~10us 延迟、其中 R 保持低电平、然后在该点之后 R 变为高电平有效。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您在 ESD 测试期间阐明无法保证器件的运行。 没关系。
    但是、我想问一下、当初始逻辑状态为高电平时、输出先变为低电平、然后在特定时间段 (=td (OFS)) 后返回高电平的行为是否也被视为预期行为? 从我阅读数据表来看、似乎仅描述了从低电平到高电平的转换、我无法找到涵盖该高电平→低电平→高电平转换的说明。
    此致、
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    您能分享他们所看到的确切波形吗? 使能引脚短接 (DE 和/RE) 的可能性是多少? 它们是在测试过程中将总线电缆短接在一起、还是仅测试了一个针脚 (A 或 B)?

    正确;数据表中未说明高电平 — 低电平-高电平转换。 但全部归结为确切的 VOD 电压。 以下是 R 输出为高电平 — 低电平-高电平的示例:

    虽然屏幕截图是一种非常不同的情况、但它表明在边缘情况下是可能的(绿线是 R 引脚)。 VOD 必须处于 VTH_FSH 阈值范围内、才能在这种情况下触发。 归根结底、当 R 引脚驱动为低电平~10us 时、收发器会显示 VOD 在瞬态期间交叉到大约–40mV 至 40mV 的“未定义“阈值。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我附上波形。 RE=、DE =下拉、VIO = VCC = 5V。

    黄色和绿色:A 和 B(未连接到主机)

    红色:差分信号 (A-B)

    紫色:R 引脚

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    这是预期行为。 A-B 引脚上有足够的差分噪声、使得它可以触发失效防护计时器。  

    如果有任何反应、R 引脚切换为低电平应该有助于客户确认存在瞬态情况。 这有助于向 MCU 指示可能存在通信故障。  

    Additionlay、客户在 A 和 B 短接的情况下对其进行了测试、但 R 引脚不会变为低电平。

    由于这些引脚短接在一起、因此没有会触发失效防护计时器的 A-B 差分电压。  

    此致、

    Ethan