This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TX_TERM 和 VSADJ 关系

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643210/tmds181-tx_term-and-vsadj-relationship

器件型号: TMDS181

您好:

我们设计了一款采用 TMDS181 的 HDMI 2.0 至 12G SDI 转换器产品。  我们成功地将其与 12G SDI 显示器配合使用、它看起来很稳健、但是我们现在有一个 SDI 录像机、偶尔会显示视频中断或闪烁。   

在我们的设计中、TMDS181 在 HDMI 转 SDI 处理器之前用作调节器。  我们能够将 SDI 处理器置于图形发生器模式、这对记录仪正常工作、不会出现闪烁、因此我们觉得这可能在输入端。  

从 TMDS181 到 SDI 处理器的布线长度很短(大约一英寸)、并且采用交流耦合方式、并通过 50 Ω 电阻器上拉至 3.3V。  我们担心端接是不是导致这种情况、因此我们尝试了使用端接还是不使用端接 (TX_TERM) 的不同 VSADJ 值。  我们发现、降低 VSADJ 电阻值可以消除提供端接的需求、但这仍然没有解决这个问题。  在更高的 VSADJ 值(例如 7.06k)下、我们必须按预期添加端接(寄存器 B [4:3]至 11)、甚至会锁定、但仍然偶尔闪烁。

我们可以看到、随着 VSADJ 和终端值的提高、闪烁确实有所改善、即使从未完全消除。  这种行为有道理吗? 我们是否应该尝试其他寄存器?  VSADJ 电阻器的阻值有多高?

Kevin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    TX_TERM 和 VSADJ 是两个单独的控件、但两者都会影响 TX 输出信号。

    TX_TERM 根据数据速率进行设置。 在 TX_TERM 为 NC 的 TMDS181 中、TMDS181 TX 终端将自动设置

    对于 HDMI1.4 数据速率< 1.65Gbps ->开路终端

    对于 HDMI1.4、1.65Gbps <=数据速率< 3Gbps、150-300 Ω 终端

    对于 HDMI2.0 3Gbps <=数据速率< 5.94Gbps、75 Ω 至 150 Ω 终端  

    VSADJ 调整 TX 输出信号 VOD 和 VL、如下所示。 VSADJ 的范围为 4.5k 至 7.5k、如下所示。

    VOD 更大、VL 更低。 VOD 更小、VL 更高。 目标是找到一种可满足 HDMI VL 和 VSADJ 要求的 VSADJ 设置。

    对于这个特定问题、如果您使用 TMDS181 的 I2C 寄存器将其从重定时器模式切换到转接驱动器模式、您是否会看到闪烁消失?

    谢谢

    David

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的快速答复。  我们使 TMDS181 处于 I2C 模式、在该模式下、I2C_EN 被拉高、因此我假设需要设置端接寄存器。  《配置指南》提到我们需要手动设置。  但如果情况并非如此、TX_TERM 会保持悬空。  我们连接到的器件具有 200mV 至 1200mV 的输入振幅要求。   

    在如此高的数据速率下、我还没有尝试切换到转接驱动器模式。  我假设您想我尝试向寄存器 0Ah 的位[1:0]写入 00 吗?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    感谢您的快速答复。  我们使 TMDS181 处于 I2C 模式、在该模式下、I2C_EN 被拉高、因此我假设需要设置端接寄存器。  《配置指南》提到我们需要手动设置。  但如果情况并非如此、TX_TERM 会保持悬空。  我们连接到的器件具有 200mV 至 1200mV 的输入振幅要求。   

    正确、在 I2C 模式下、需要手动设置 TX_TERM。

    在如此高的数据速率下、我还没有尝试切换到转接驱动器模式。  我假设您想我尝试向寄存器 0Ah 的位[1:0]写入 00 吗?

    没错

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    Re 驱动器模式没有帮助。 我仍然看到录音机偶尔闪烁。  如果还有其他我应该尝试的东西、请告诉我。

    我们还感到困惑的另一件事。  在文档中、更改某些参数时、 需要将 Apply_RxTx_Changes 位(寄存器 0Ah 的位 2)写入 1。  我认为这是这样一次可以完成多项更改。  我已经看到、写入 apply_RxTx_changes 说明中列出的一些寄存器会立即发生、无需向位 2 写入 1。  这是预料之中的吗?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    如果您写入 TX_TERM、HDMI_TWPST1、EQ_EN、EQ_ADA_EN、VSWING、 和固定 EQ、那么您需要写入 Apply_RxTx_Changes 位才能使新设置生效。  

    由于 TMDS181 处于 I2C 模式、您能否转储 TMDS181 寄存器供我查看?

    您看到视频闪烁的分辨率是多少? 如果您有任何机会在交流耦合电容器之后探测 TMDS181 输出、

    是否也可以共享原理图和布局进行审核?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们只看到 HDMI 2.0 (4K60p/4K/59.94p) 中的闪烁。  在 4K30p 及更低版本中一切都运行良好。  这是 181 个寄存器的转储。

    [Regnum-value (h)] 0-54、 1-4D、2-44、3-53、4-31、 5-38、6-31、7-20、8-01、9-02、 A-B1、B-1B、C-00、D-00、E-00 F-0F、10-00、11-00、12-00、13-00、 14-00、15-80、16-00、17-80、18-00、 19-00、1A-00、1B-00、1C-00、1D-00 1E-00、1F-00、20-0A。

     我可以让工程人员分享我们的原理图和布局。  有没有办法私下这样做?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    寄存器转储看起来正常。  

    您是否会接受我的友谊申请、以便用私人 e2e 消息向我发送原理图/布局?

    谢谢

    David