This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E: TRS3221EIRGTR :最大功耗

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644447/trs3221e-trs3221eirgtr-maximum-power-consumption

器件型号: TRS3221E

尊敬的 TI 支持团队:

我正在 将 TRS3221EIRGTR 器件用于 UART 转 RS –232 接口应用。 在查看数据表时、我找不到足够的信息来准确估算 最大工作条件下的总功耗和电源电流。

您能否帮助您阐明器件在最大数据速率和典型工作条件下的预期功耗/电流?

以下是适用于我的应用的设计规格:

  • 器件型号:TRS3221EIRGTR
  • 电源电压 (VCC):3.3V
  • 驱动器输出电压:5.4 V
  • 波特率:115200bps
  • 应用程序:调试端口
  • 通信电缆长度:10 米

具体而言、我想了解:

  1. 典型和最大 ICC 电流消耗
  2. 有效通信期间的总功率耗散
  3. 用于最坏情况下功耗估算的任何其他注意事项

非常感谢您的支持。

此致、
RangaSwamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 RangaSwamy、

    我们在数据表中不提供功率耗散数据、因为它完全取决于负载。 客户应使用其特定的负载环境测试和操作 RS –232 收发器。  

    您可以参考以下应用手册、其中可以帮助您针对您的系统进行计算: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCD5 

    此致、

    Ethan