This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:是 DS110DF410、可是 PCIe 转接驱动器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS160PR410, DS80PCI402, DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644470/ds110df410-is-ds110df410-can-be-a-pcie-redriver

部件号: DS110DF410
Thread 中讨论的其他器件: DS160PR410DS80PCI402DS125BR401

您好、专家

当 df410 处于转接驱动器模式时、df410 是否 可以作为 PCIe (2.5Gbps 和 5Gbps) 转接驱动器?

当 DS110DF410 处于重定时器模式时、DS110DF410 是否 可以 作为 PCIe (2.5Gbps 和 5Gbps) 重定时器?

 

Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    对于 PCIe 应用而言、该器件不是一个合适的选择。  PCIe 重定时器需要是协议感知器件。  DS110DF410 不支持协议。

    PCIe 转接驱动器通常还具有与 Rx 检测相关的特定于 PCIe 的终端逻辑。  DS110DF410 上不存在此问题。

    我们有几款 PCIe 转接驱动器器件、例如 DS80PCI402、DS125BR401[A]和 DS160PR410。  如果您对转接驱动器器件选择有任何疑问、敬请告知。

    谢谢、

    Drew