This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:寿命开关周期

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644286/tcan2451-q1-lifetime-switching-cycles

器件型号: TCAN2451-Q1

大家好:
我对该模块具有大量开关周期的行为有疑问。
您是否发现了大约 300.000 次电源 (12 V) 开/关循环、从而存在部件使用寿命的风险?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    没有、没有任何风险。 在 VSUP 引脚上循环使用 12V 电源不会降低 IC 的寿命性能、因为它完全处于器件的绝对最大额定电压范围内。 因此一致的循环不会是一个问题。  

    此致、

    Ethan