This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126EVM:需要 BOM

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644626/hd3ss6126evm-bom-required

器件型号: HD3SS6126EVM

您好、

能否请您分享 BOM 详细信息?

此外、我们计划使用 HD3SS6126EVM 在两台主机之间切换一个 USB 3.0 器件

该 EVM 是否适用于此用例如果可通过外部 GPIO(而不是板载开关)控制开关
关于安全开关和配置的任何建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susanthika:  

    根据此方框图:

    它能够连接两个 USB 主机。 对于可通过外部 GPIO 控制的开关、您需要进行此调整、因为此 EVM 只有板载开关。  

    以下是唯一可用的 BOM: e2e.ti.com/.../2-HOST-TO-1-DEVICE-_2D00_-FINAL.xls

    谢谢您、
    Arya