This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:内部 TVS/ESD 结构

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644524/tcan1042hg-q1-internal-tvs-esd-structure

器件型号: TCAN1042HG-Q1

TI 工程师、大家好、
 
TCAN1042HGDRQ1 支持 ±70V CAN 总线故障保护功能。 关于此功能、我有几个问题:
 
  1. 如何在内部实现±70V 保护?
  2. 器件是否 在 CAN 总线引脚上集成了内部 TVS 或 ESD 结构? 如果是、您能否描述它(例如,类型,典型的 VBR/VCL)?
  3. ±70V “H“版本与±58V 标准版本的 TCAN1042 之间的主要差异是什么?
  4. 此±70V 评级可归因于多少可信度和利润? 是测试的绝对最大值还是典型值?
 
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    1、根据设计规范,高耐压 FET 结构、限流电路、钳子网络、ESD 单元等

    2.没有内部 TVS。 所有器件都是典型的 SCR ESD 结构。 请注意、这些内部结构 不等效于外部 TVS 二极管、我们不指定 VBR / VCL。 因此、仍然建议使用外部 TVS 二极管、建议参考 TVS 二极管的数据表。

    3.这是设计的。 它们的设计方式与 1 相似。 因此、绝对最大额定值是规格的主要差异、然后是更低/更便宜的价格。

    4、这不是一个典型的估计。 它是通过鉴定保证的绝对最大额定值、在整个温度范围内进行表征。 因此、谢谢、我们无法保证高于绝对最大额定值。

    此致、

    Michael。