This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:引线框镀层规格

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643312/tcan1057a-q1-lead-frame-plating-specifications

器件型号: TCAN1057A-Q1

产品:TCAN1057AVDRQ1

我需要以下信息才能在公司注册新的电子器件。

 

1) 铅和电极镀层规格(包括厚度)

 

注:还应指明镀层的成分比率。 镀层厚度应为管理宽度。

很高兴能在 PDF 文件中报告结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:

    我建议您向当地的 TI 代表申请 PPAP、以便与您分享、 谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。  但是,我感到困惑。

    我就 PPAP 咨询了日本 TI 销售代表、但收到了通过 TI.com 申请的指示。

    我该怎么办?  此类请求在过去已多次提出、TI.com 上有 100 多条记录。

    此致、

    T.Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:

    是的、

    我认为 pdf 应根据需要下载包含所需信息的 PPAP、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我能够下载 PPAP 文档。

    我的查询已解决。 感谢您的合作。

    此致、

    T.Saito