This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH941AS-Q1:ds90uh941as ->ds90uh948Q1

Guru**** 2924540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644728/ds90uh941as-q1-ds90uh941as---ds90uh948q1

器件型号: DS90UH941AS-Q1

我很好奇 ds90uh941as 是否能与 ds90uh948Q1 配合使用。  它说它是这样的、但我想知道是否有一个示例可以如何工作。  我假设必须解决时序问题。  

另一个问题是我是否可以有一个连接到 DS90UH941AS-Q1 芯片的 22 引脚 FPC 连接器 MIPI DSI 连接器。  然后在另一个 siide 的 ds90uh948Q1 ,输出 HDMI 到 LG 8.8 英寸触摸屏?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、 Ux941AS 和 Ux984 协同工作。 这两款器件都是 FPD-LinkIII 器件、941AS 是一个串行器、其将 MIPI-DSI 数据作为输入并输出 FPD-LinkIII 串行数据、然后 Ux984 将 FPD-LinkIII 串行数据作为输入并输出 OLDI 差分 LVDS 数据。  

    您可以使用单 FPD 通道或双 FPD 通道、具体取决于您需要支持的视频 BW 量 — 请参阅两个器件的数据表,因为每个器件数据表中都会详细说明规格。  如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢!

    此致、
    Fadi A.