This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948-Q1 原理图设计检查

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642878/ds90ub948-q1-ds90ub948-q1-schematic-design-check

器件型号: DS90UB948-Q1

尊敬的团队:

附件是 DS90UB948-Q1 单同轴信号输入、视频分辨率为 1920 * 1080 的应用原理图。 双路 LVDS 输出请帮助检查原理图中的配置是否正确还有两个问题:首先、在同轴信号输入中、GND 是否需要添加 TVS;如果需要、在哪个位置? 其次、关于 BISTEN 和 Bistec、如果未连接到 MCU、是否可以根据原理图对其进行配置

此致、

Jim

DS90UB948Q1_SCH.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们将查看此原理图、并在 5 月 13 日的下一个星期三之前给您提供反馈。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是审阅后的原理图。

    BR、

    以斯帖

    e2e.ti.com/.../DS90UB948Q1_5F00_SCH-reviewed.pdf

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    在同轴信号输入中、GND 是否需要添加 TVS、如果是、在哪个位置?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      使用同轴电缆时、无需在 RIN0-布线上放置任何 TVS 二极管。 在这种情况下、您只需将 TVS 二极管放置在 RIN0+布线上、靠近连接器、如原理图中所示。  

    BR、

    以斯帖