This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:定义 IN/OUT 引脚

Guru**** 2925740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1208, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643400/lmh1228-defining-in-out-pins

部件号: LMH1228
Thread 中讨论的其他器件: LMH1208LMH1297

我对 LMH1208/LMH1228 有疑问。  
有多个配置引脚用于定义视频的输入/输出路径。 定义路径时、另一个引脚是否可以悬空?
示例:OUT0_SEL=H、SDI_OUT2_SEL=L;这会将器件置于双电缆驱动器模式。 我们可以将主机侧环回 OUT0p/n 保持悬空、还是建议定义这些引脚。

关于 LMH1297 的相同问题是、如果我们将 SDI_IO 配置为输入和 OUT0 配置为输出、我们是否可以将 SDI_OUT 悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 LMH1228 未使用的 OUT0p/n、您可以将其保持悬空。 请确保 SDI_OUT2_SEL 和 OUT0_SEL 未置为有效。 有内部上拉电阻、它们将禁用这些输出。

    对于 LMH1297 未使用的 SDI_OUT、您可以将其保持悬空。 您可以使用引脚控制或通过 SMBus 将 SDI_OUT 断电。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    要启用 SDI_OUT1 和 SDI_OUT2、它需要 OUT0_SEL 上的 H 和 SDI_OUT2_SEL 上的 L。 因此、我 不应 将 SDI_OUT2_SEL 保持悬空。

    无论如何、我更愿意定义它们的硬件。 因此、我将以 1k(在内部上拉之上)从外部将 SDI_OUT1 上拉、并以 1k 将 SDI_OUT2_SEL 下拉。 从您之前的消息中可以了解到、在这种情况下、我可以使环回输出 OUT0 悬空。

    请确认我的陈述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH1297 IN0 和 LOCK_N 这些引脚也可以保持悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    参考设计

    要启用 SDI_OUT1 和 SDI_OUT2、它需要  OUT0_SEL  上的 H 和 SDI_OUT2_SEL 上的 L。 因此、我 不应 将 SDI_OUT2_SEL 保持悬空。

    正确、 默认情况下、SDI_OUT2_SEL 在内部被拉高(SDI_OUT2 被禁用)、因此您需要将其拉低以启用 SDI_OUT2。

    无论如何、我更愿意定义它们的硬件。 因此、我将以 1k(在内部上拉之上)从外部将 SDI_OUT1 上拉、并以 1k 将 SDI_OUT2_SEL 下拉。 从您之前的消息中可以了解到、在这种情况下、我可以使环回输出 OUT0 悬空。

    这是拼写错误“用 1k(在内部上拉之上)从外部将 SDI_OUT1 上拉“、并且应该是 OUT0_SEL 吗? 您可以使用 1K 将 OUT0_SEL 拉高至 VIN 并使 OUT0 悬空。

    对于 LMH1297、  

    LOCK_N 是耐 3.3V 电压的开漏输出。 它需要一个连接到逻辑电源的外部电阻器。

    IN0 具有片上 100 Ω 终端、因此可以保留“无连接“状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    实际上、这是一个拼写错误、我用 1k 将 OUT0_SEL 拉高。

    由于 LOCK_N 是开漏引脚、我想它也可以在不使用时保持悬空?

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    即使不使用 LOCK_N、我也建议使用 2k 至 5k 上拉至逻辑电源、因为 LOCK_N 是开漏输出。

    谢谢

    David