This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:现代待机模式下的功耗

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641937/tusb2e221-power-consumption-under-modern-standby-mode

器件型号: TUSB2E221

尊敬的 TI 专家:

 

根据我的理解、现代待机模式是指 TUSB2E221 中的 L1/L2 模式。

但我是否可以知道 VDD3V3 VDD1V8 此时的功耗是多少?

 

为了阐明 TUSB2E221 在现代待机模式下的总体功耗、我们是否应该参考 6mW?

如果我的理解有误、请纠正我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    对于这种电源状态、我们没有从 1.8V 和 3.3V 总线拆分功耗的数据

    此处的问题是什么、为什么客户需要这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    1.在功率损耗评估中、将需要考虑 1.8V/3.3V 电源的效率。

    2.那么,对于现代待机模式,它是定义为 L1 状态吗? 所以总功耗将为 6mW?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    您能解释一下什么是现代待机模式吗? 这对应于哪个 USB2.0/eUSB2 电源状态?

    我们需要客户说明什么是现代待机模式、然后才能说明 eUBS2 中继器将处于什么状态以及该状态的功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。