This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:TUSB8044AEVM:请求 Autodesk Eagle Fusion 360 的设计文件和堆叠

Guru**** 2915810 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644995/tusb8044aevm-tusb8044aevm-request-design-files-and-stackup-for-autodesk-eagle-fusion-360

器件型号: TUSB8044AEVM

尊敬的 TI 团队:

我们能否获得 TUSB8044AEVM 的设计文件以及 PCB 堆叠中的文件、因为我们在使 USB3.0 稳定运行时遇到问题。 FR4 材料的类型等?
(我们是否也可以使用 TI 的 USB 计算器?)。

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在 E2E 上接受我朋友的申请。 我将通过 PM 发送文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已接受您的 朋友请求