This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT390:SN65LVDT390PW:我需要将此 LVDS 驱动器的 LVDS 单端信号连接到 M2S060-FGG676I 组 8 和组 1

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT390, TXU0104, SN65LVDS4, DS90LVRA2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644816/sn65lvdt390-sn65lvdt390pw-i-need-connect-lvds-single-ended-signals-from-this-lvds-driver-to-m2s060-fgg676i-bank-8-and-bank-1

器件型号: SN65LVDT390
主题中讨论的其他器件: TXU0104SN65LVDS4DS90LVRA2

我有一个问题、我在下面提到过

1、我需要将 LVDS 单端信号从 SN65LVDT390PW 此 LVDS 驱动器连接到 M2S060-FGG676I 组 8 和组 1  

2.但 LVDS 信号电压是 3.3V 和我的 FPGA 组电平电压是 1.8V 如果我将此 LVDS 信号连接到 FPGA 是可能的,请告诉我..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN65LVDT390 不是 LVDS 驱动器、而是一个 LVDS 接收器。 它的输出信号不是 LVDS 信号、而是逻辑电平信号。

    我不知道您的 FPGA 是否具有过压容限输入。 如果不是、则必须使用电平转换器(例如 TXU0104)或 LVDS 接收器、这些接收器由 1.8V 电源供电 (2×DS90LVRA2 或 4×SN65LVDS4)。