This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:请帮助检查产品应用

Guru**** 2915360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642995/dp83869hm-please-help-check-the-product-application

器件型号: DP83869HM

尊敬的:

下面 是一个有关 TI PHY 芯片 DY83869 的问题。

我将 在不连接到以太网 PHY 时将该芯片用作 RGMII-SGMII 桥接模式。 它将连接到带 SGMII 端口的以太网交换机。 例如下面的 pic。、  

Q1、我想它是有效的、对吧?

问题 2: 对于这类应用、我需要注意什么特殊事项?

 

谢谢你。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    请确保 PHY 已正确搭接至 RGMII-SGMII 桥接器。 除此之外、一切都应该正常。 如果对您的应用进行了优化、我建议使用 SMI 访问。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    所以至少我应该按照 strape 来做,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的。 对于桥接模式、请确保后一个 MAC 接口设置速度(在突出显示的情况下为 SGMII)。 RGMII 将根据 SGMII 自动协商的结果而变化。

    此致、

    Gerome