This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:CC/SBU 线路何时需要额外的外部 ESD 二极管?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644464/tpd6s300a-when-is-an-additional-external-esd-diode-required-for-cc-sbu-lines

器件型号: TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPD6S300

您好的团队、
 
我想问一下需要额外外部 ESD 二极管的情况。
我目前的理解是、通过连接此器件、基本上可以确保 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 线路的 ESD 保护。

您能否说明在什么条件或用例下仍然需要额外的 ESD 二极管?
 
例如、是否存在仅此器件的内部 ESD 保护还不够的特定系统级要求、连接器配置或应力条件?
image.png
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望通过一些 IEC 测试、则可以添加 ESD 二极管、我们没有这些测试列表、因为这些都是基于客户设计(硬件和规格)。 很多时候 TPD6S300 就足够了