This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-CCS EP:生产测试流程

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642350/dp83848-ep-production-test-flow

器件型号: DP83848-DP83825 EP

您好、  

 

您能给我提供有关 DP83848-DP83848 EP 生产流程的信息吗?  

 

我在产品页面上找到了可靠性报告、其中提供了有关 2017 年或更早版本所执行器件认证的信息。  

 

但我找不到从进厂晶圆检测开始的每个生产批次测试过程中的任何相关信息。

 

是否对批次中的每个器件进行筛选测试、以及对每个批次中的固定数量样本进行鉴定测试?

 

作为标准生产流程的一部分、您是否在高温、低温、老化等条件下执行电气测试?

 

谢谢!

此致、

Sudarsan Srinivasa.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudarsan:

    您指的是什么可靠性报告? 您是否已经查看了该器件的资质认证报告? 关于后续问题:

    • 是否对批次中的每个器件进行筛选测试、以及对每个批次中的固定数量样本进行鉴定测试?
      • 正确。  单元的一个子集符合批次条件。 对应力器件执行 ATE 前后测试、以确认器件没有因应力而失效。 鉴定报告中列出了每批次的样本大小和执行的应力。
    • 作为标准生产流程的一部分、您是否在高温、低温、老化等条件下执行电气测试?
      •   在生产中对所有器件进行室温测试。 保护带限值用于验证我们筛选出适用于我们规定的所有温度范围的器件。 这是 EP(增强型产品)器件、因此不会在生产中进行老化处理

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    感谢您的答复。  

    我之前提到的可靠性报告是: https://www.ti.com/lit/pdf/sgzk025

    您能给我发送一个指向您所指资格认证报告的链接吗?  

    我还有一个问题:在数据表中、我只看到标称电流消耗和功率耗散。 您是否有关于最坏情况下的电流消耗和功率耗散的数字?  

    谢谢!

    谢谢、

    Sudarsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudarsan:

    我可以在 E2E 上通过私人消息分享此文档。 我刚刚给你发了一个朋友的请求。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    非常感谢! 我在我的个人资料中没有看到您的朋友请求、因此我已向您发送了一个。  

    您能给我提供关于最坏情况下电流消耗的信息吗? 谢谢!

    谢谢、

    Sudarsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudarsan:

    器件的功耗详细信息可在此处找到:

    https://www.ti.com/lit/an/snla089b

    此致、

    GREG