This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:eUSB 解决方案

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22, TUSB2E11, TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638525/tusb2e221-eusb-solution

器件型号: TUSB2E221
Thread 中讨论的其他器件: TUSB2E22TUSB2E11

你(们)好  

是否有任何 IC 解决方案可用于组合 USB 3.2 第 2 代转接驱动器/中继器?

此外、TUSB2E221 和 TUSB2E11(包括 BC1.2)之间的唯一区别是端口数量吗? •eUSB:NVL 需要 eUSB 来将 eUSB 转换为 USB 2.0 => TI eUSB 解决方案 TUSB2E22  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    [引述 userid=“446400“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638525/tusb2e221-eusb-solution

    是否有任何 IC 解决方案可用于组合 USB 3.2 第 2 代转接驱动器/中继器?

    [/报价]

    你到底在寻找什么? 将 USB3.2 转接驱动器和 eUSB2 中继器组合在一起的 IC? 我们目前没有计划使用这样的 IC。 最好将我们的一款 USB3 转接驱动器与 TUSB2E221 或 TUSB2E11 配合使用。

    [引述 userid=“446400“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638525/tusb2e221-eusb-solution

    此外、TUSB2E221 和 TUSB2E11(包括 BC1.2)之间的唯一区别是端口数量吗? •eUSB:NVL 需要 eUSB 来将 eUSB 转换为 USB 2.0 => TI eUSB 解决方案 TUSB2E22  

    [/报价]

    这些设备之间的主要区别在于支持的端口数量、是。 TUSB2E221 支持 2 个端口、而 TUSB2E11 支持 1 个端口。

    我们目前正在开发一款新的单端口 eUSB2 中继器、该中继器应该比 TUSB2E11 有一些改进、同时与我们的竞争对手引脚对引脚兼容。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan