This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:VOD 调整

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644443/dp83825i-vod-adjustment

器件型号: DP83825I

您好:

 

我的客户对 DP83825I 的 VOD 调优有一些疑问。

1)
当不需要微调时、它们是否可以使 0x30E 寄存器保持未配置状态?
例如、如果他们想将 VoD 调整为 50%、则仅需要 0x30B=0x00E0 和 0x30C=0x008?

 

2)
何时应设置 0x30B 和 0x30C 寄存器? 0x1F=0x4000 后?


此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    1. 可以、如果未进行微调、可以将寄存器 0x30E 保留为默认值。 这将导致仅根据寄存器 0x30B 和 0x30C 配置 VOD。
    2. 是的、可以在复位后执行此操作。

    此致、
    GREG