This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:eUSB 长度和 EQ 设置

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636389/tusb2e221-eusb-length-and-eq-setting

器件型号: TUSB2E221

尊敬的 TI 专家:

 

您能帮助我理解表 10-1 的定义吗? 看起来它会根据不同的距离建议不同的设置。

从 2.5 英寸~ 10 英寸开始、这是否意味着 eUSB2 主机到 eUSB2 中继器的距离?

这意味着 eUSB2 主机到 eUSB2 设备的距离有多远?

谢谢你。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    对于 eUSB2 主机应用、这将是 eUSB2 主机到 eUSB2 中继器的距离。 信号到达中继器后、它将转换为 USB2 信号。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan