This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN5102-Q1:TCAN5102-Q1 的响应时间

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4572-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643790/tcan5102-q1-response-time-of-the-tcan5102-q1

器件型号: TCAN5102-Q1
主题: TCAN4572-Q1 中讨论的其他器件

我在数据表中找不到此信息、因此我想确认一下。

指挥官侧是否需要 TCAN4572-Q1? 如果未使用 TCAN4572-Q1、是否有任何限制?

在指挥官发送写入/读取请求后、响应者需要多长时间才能回复? 它是否根据 CAN FD 通信速度而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki-san、

    对于 CAN-FDL 、不严格要求使用 TCAN4572-Q1 指挥官侧。 可以使用传统 CAN-FD 控制器、但数据速率上限为 1Mbps。 这是由于数据之外的传统相位的速率超过 1Mbps 、这是正常 FD 控制器的上限。

    就像您说的 、它会随着通信速度的变化而变化、速度越快越好。 对于精确的基准标记、我们尚未在内部完成、但可以很快完成。 我们能否获得更多关于客户目前在评估中的位置的信息?

    谢谢您、

    Henry Nguyen