This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:是否有任何 LVDS 到 LVDS 缓冲器(如 DS90LV001)且温度范围高达 125ºC μ A?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644449/ds90lv001-is-there-any-lvds-to-lvds-buffer-like-ds90lv001-with-temperature-range-up-to-125oc

器件型号: DS90LV001

您好:

我想知道在扩展温度范围(高达 125ºC μ A)内是否有任何 LVDS 至 LVDS 缓冲器(如 DS90LV001(或类似器件)

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    我查看了我们的产品系列、据我所知、没有任何具有更宽工作温度范围(–40°C 至 85°C) 的 LVDS 缓冲器。  

    此致、

    Ethan