This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HMRGZ 在下电上电测试中失败

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645360/dp83869hm-dp83869hmrgz-fail-in-power-cycle-test

器件型号: DP83869HM
主题: DRA821DP83869 中讨论的其他器件

您好、

我们在采用 DP83869HMRGZ 的电路板上进行下电上电测试。

每次下电上电均为 5 秒。

在~8000 个周期后、在其中一个卡中、CPU (TI 的 DRA821) 无法连接 PHY (TI 的 DP83869HMRGZ)。

该卡从闪存上电、因此 CPU 正常工作。

DP83869HMRGZ 是否具有下电上电次数限制?

请 建议

此致

Zeev Gerber

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题不是 DP83869HMRGZ。

    DRA821 是问题的根本原因。

    请 建议进行下一步调查

    此致

    Zeev Gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    如果 DRA821 是根本原因、您能否提交包含此器件型号的另一个 E2E TT?

    这将由支持 DRA821 的团队创建一个主题。 我所在的团队支持 DP83869。

    此致、

    Shane