This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD441:ESD441DPLR 的 SPICE 模型

Guru**** 2922240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645467/esd441-spice-model-of-esd441dplr

器件型号: ESD441

您好、  

您能给我提供 ESD441DPLR 的 SPICE 模型 、该模型模仿它的动感行为、包括通过快速复位在我们使用 Ltspicce 的设计上对其进行仿真。 目标是检查我们在 5VDC 电源线(外露引脚)上的设计中是否可以使用该 tvs 二极管?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    请参阅随附的 lib 文件。 在 TI、我们使用 PSpice。 请使用我附加的库文件创建模型: e2e.ti.com/.../ESD441.lib

    另外,我们的 Spice 模型并不真正代表快速复位行为。 如果您有任何具体问题、我可以帮您解决。  

    此致、

    Bryan