This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCAN15MB200:对于单端测试、如果支持 1149.1、则为 Si+/-−SO+/−

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644611/scan15mb200-si-so-if-support-the-1149-1-for-single-end-test

部件号: SCAN15MB200

您好先生

 

1.
我们始终在 SCAN15MB200 上使用 1149.1 JTAG 端口来连接 1149.6 的 SI+/-和 SO+/- diff 对
边界扫描测试、这样效果很好。
2.
现在、我们要求 SI+/-和 SO+/- diff 对 1 也移植到 1149.1.can 是吗?

3. 
我检查了 BSDL 的 Scan15MB200、它看起来是可行的。 不过、
在实际测试中、我们遇到了一些问题;SI+/-和 SO+/- DIFF 对在版本 1149.1 中无法正常工作。
这需要 TI 协助进行确认。 因此、我们目前无法测试以下问题:
谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    有新消息吗?

    谢谢