This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00928:将变压器连接到 RJ45 连接器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645409/tida-00928-connecting-the-transformer-to-the-rj45-connector

器件型号: TIDA-00928

在 TIDA-00928 中、T1 变压器反向连接(使用共模扼流圈连接到 PHY、应连接到 RJ45 连接器)。
这是有效连接吗?