This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:采用 SOIC-24 封装的 TCA9535

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645224/tca9535-tca9535-in-soic-24-package

器件型号: TCA9535
主题中讨论的其他器件: PCA9535

您好、您是否计划提供采用 SOIC-24 (DW) 封装的 TCA9535? 我的设计主要考虑因素是 PCA9535DW 或 PCA9535DWR(取决于可用性)、最好升级到 TCA9535、而无需重新设计电路板以适应 SSOP 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我们没有计划使用 SOIC 封装的 TCA9535。  

    PCA9535 是唯一可用的器件。  

    此致、

    Tyler