This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211A 数据表和 TUSB211RPTREVM 用户's 指南中的 EQ 等级信息

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645139/tusb211a-eq-level-information-in-tusb211a-data-sheets-and-tusb211rptrevm-user-s-guide

器件型号: TUSB211A

  1. 我找不到 EQ 等级 0 的清晰信息。 是旁路/通过模式(无信号补偿)?

  2. 有关 EQ 等级 0 的唯一信息是 TUSB211A 数据表第 10 页的表 8-3。 不过、我认为可能有一个拼写错误。 推荐设置表的第二列可能表示 EQ 级别 1 和 2、而不是级别 0 和 1。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我找不到 EQ 等级 0 的明确信息。 是否为旁路/通过模式(无信号补偿)?

    在 EQ 电平 0 下、仍然会对信号施加一些增强。 唯一的“旁路模式“是转接驱动器处于复位状态的情况。 对于每个 EQ 级别、我们没有针对 dB 增益的任何硬设置值、但实际上、我们在测试期间收集了一些值、目的是:

    240MHz 时的交流升压(典型值)  

    增压 0:3.0 dB
    增强 1:3.5dB
    增压 2:4.7dB
    增压 3:5.2 dB

    有关 EQ 等级 0 的唯一信息是 TUSB211A 数据表第 10 页的表 8-3。 不过、我认为可能有一个拼写错误。 推荐设置表的第二列可能表示 EQ 级别 1 和 2、而不是级别 0 和 1。  [/报价]

    此表是正确的、对于较短的长度、建议从 0 级开始、对于较长的长度、建议从 1 级开始。 然后、根据这些级别的性能、可以根据结果将 EQ 增加到 2 级或 3 级。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参见表 8-3. 建议设置表中、即使在 2 级和 3 级下、最大电缆长度是否仍为 5 米?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、在较高 EQ 电平下、最大值仍为 5 米。 EQ 2 和 EQ 3 能够帮助驱动强度较弱的主机满足 5 米的要求。

    谢谢、

    Ryan