Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM
器件型号: DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869、 DP83869EVM
我目前正在从事基于 DP83869HM(铜缆转 SFP)的介质转换器设计、但在某些配置下、我遇到了在铜缆侧未检测到以太网链路的问题。 我们正在尝试实现 1Gbps 介质转换器设置
问题描述:
当为 1000BASE-T 配置时、PHY 不会建立链路 连接的笔记本电脑报告“no cable connected“(未连接电缆)。 但是、在之前的测试中、我偶尔能够观察到 10 Mbps 链路、这表明链路具有部分功能。
当前设置:
- PHY:DP83869HM
- 应用:铜
SFP 介质转换器
- 无 MCU(仅限基于 strap 的配置)如果需要、我们可以读取寄存器
搭接配置:
- RX_D2 具有 2.49k 上拉
硬件观察结果:
- RJ45 连接器:TE Connectivity 5-2301995-4(带集成磁性元件的 MagJack)。 它们共享中心端子(现在通过 100nF 接地)
症状:
- 1000BASE-T 中无链路检测
- 笔记本电脑报告未连接电缆
- 以前在以前的配置下观察到的间歇性 10 Mbps 链路
非常感谢有关接下来验证什么(尤其是在初始化,配置 (strap) 采样或模拟前端要求方面)的任何指导。 也许我错过了一些明显的东西。 

此致、